This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:是否建议在 TXB0106和 MCU 之间添加串联电阻器?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310518/txb0106-is-it-recommended-to-add-the-serial-resistors-between-txb0106-and-mcu

器件型号:TXB0106

您好的专家团队

在应用电路中、我们是否建议在 MCU 和 TXB0106之间添加串联电阻器? 如22欧姆或30欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    是的、以帮助尽可能减少反射。 取决于 系统和系统设计人员对各种参数的容差 、以更清晰地了解信号完整性。

    您可能还会看到 [常见问题解答]、当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会发生什么情况?、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    谢谢,这是一个如此快速的答复!