This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要22V 至29V 的控制电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9361, TLV9301, TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310277/i-have-requirement-of-controlling-voltage-from-22v-to-29v

主题中讨论的其他器件:TLV9301TLV9351、TLV9361

您好、TI 团队、

我需要一个可以控制22V 至29V 电压的电路。

随着输入电压从0变为5V (线性增加)、如何将输出电压从22V 更改为29V。

我有29V 的恒定输入电压信号。

有什么建议吗?

谢谢。此致、

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅《 在30秒内设计增益和失调电压》。 如果 Vref = 29V、则得到 m = 1.4、b = 22V。如果 R1 = 47 kΩ 且 Rf = 100 kΩ、则得到 R2 = 86.74 kΩ、Rg = 86.31 kΩ。 (您需要多高的精度?)

    可能的放大器为 TLV9301/TLV9351/TLV9361 (取决于所需的速度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    请用以下格式解释您的要求:

    输入电压:~μ V  

    输出电压:~μ V

    输出电流:

    您需要升压转换器还是 放大器? 这是什么应用? 请更清楚地说明、以便我们推荐合适的器件。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个29V 的恒压源。

    我在控制器的其中一个 ADC 引脚上获得的输入电压范围为0V 至2.5V。

    与此电压相对应、我必须控制29V 的源极电压。

    例如:-

    如果我在控制器的 ADC 引脚上得到0V、则电压应为22V。

    如果控制器的 ADC 引脚电压为1V,则电压应为24V。

    如果我在控制器的 ADC 引脚上得到2.5V 电压、则电压应为29V。

    因此、我需要这个附加电路、以便我们可以根据微控制器的 ADC 引脚输入相应地更改29V:电压范围为22V 至29V。

    谢谢。此致、

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 V 或2.5 V?

    什么负载连接到高输出电压?

    (除非您使用 DAC 输出另一个电压、否则不需要 ADC 和微控制器。 但是、如果您只能使用运算放大器、那将毫无意义。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    控制器的 ADC 引脚电压为2.5V。

    另外,我不知道负载.

    根据客户的要求、设计出能够控制22V 至29V 输出电压的器件、从而改变0V 至2.5V 的 ADC 引脚电压。

    电压源位于外部、输出电压为29V。

    谢谢。此致、

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就好像您可以简单地使用运算放大器。 我的第一个答案中链接的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash,

    除了 在30秒内设计增益和偏移之外、还有一个有关 Excel 计算器的常见问题解答 、网址为 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942778/faq-voltage-scaling-for-almost-any-application-single-ended