This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:推荐使用的 SPI 缓冲器

Guru**** 2546200 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0304, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309094/txb0304-recommended-spi-buffer

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXB0104

团队、您好!

我们在 MB 上使用约20英寸的 SPI 布线长度、我们计划在 MB 上添加一个 SPI 缓冲区

TXB0304是否可用作 SPI 的缓冲器? 或者 您有什么更好的建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器。

    您使用的是 SPI 还是 QSPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     谢谢、您也可以将 TXU0304视为更适合 SPI 的建议。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们需要将其用于 QSPI(自动方向),布线长度如下。 我们将使用 TXB0304代替 NTB0104GU12  

    您有什么更好的建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NTB0104是 TXB0104的克隆。 TXB0304具有更强的输出、但也要求其他器件具有更高的 驱动强度(使用3 mA 代替2 mA)。 如果可能、应使用 TXB0304。