This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F112:一个电路无法正常工作。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74F112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311165/sn74f112-one-circuit-didn-t-work

器件型号:SN74F112

您好、TI 团队、

感谢您的支持。

我们的一位客户 遇到了 SN74F112N 问题。

我们的理解是、逻辑 IC 有2 个元素。

它们单独工作。  

但 将一个输出施加到一个电路上时、它无法正常工作。

它是  异步计数器电路的典型方式。

1.在生产过程中的哪一点检测到了故障?

在测试 异步计数器电路时

2.这款器件之前在您的设计或者生产过程中使用过吗?
客户使用了 CD74HC112E、这没有问题。 但  SN74F112N 则不然。
9.测试设备和方法

这是用于测试 DLP2000芯片组的

https://datadeliver.net/receiver/file_boxes/6113a8cb385b400fb385d3a1e0001d9f/rc/924d785458e64c27a56c87fe994790d9

PWkogakuin0110

有缺陷的 IC:SN74F112N

正常工作的 IC:CD74H112E

详细信息

输入速率

VCC 电压

+5V

接地

0V

h

清除

设置:L、 运行:H

J

h

k

h

1个时钟

通过按钮开关输入

2个时钟

连接到1Q 输出

10.如果适用、部件供应的工作电流和电压是多少?
连接到4 x 1.5V 电池进行串联并测试为5V。 电池是新的。  

您能提供一些建议吗?

非常感谢您的耐心。
此致、
高志
T4639702
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、将1Q 连接到2CLK 应该可以。

    SN74F112是一款具有 TTL 输出的旧型双极器件。 高电平输出无法提供超过1 mA 的电流、并且可以降至2.7V。我怀疑连接到1Q 的额外 LED 试图消耗过多的电流、即、它的作用类似于强度过大的下拉电阻器。

    您为何要使用 SN74F112? 现在,应该没有理由在新的设计中使用它。