This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS32:ESD 数据请求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310749/sn74als32-esd-data-request

器件型号:SN74ALS32

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN74ALS32NSR 的 ESD 数据(HBM 数据, CDM 数据)。

谢谢。

宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、您好、

    如果您需要有关大量器件的信息、请将所有器件全部分类到1个帖子中、我们将不胜感激。 我将关闭所有其余线程。  

    遗憾的是、您需要 ESD 用于所有这些器件、由于器件的老化、我们没有对这些信息进行测试。 所有这些器件的历史已接近15年以上。