This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:使用 TXS104E 时射频抗扰度中的 I2C RTC 挂起问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310823/txs0104e-i2c-rtc-hang-issue-in-rf-immunity-with-use-of-txs104e

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXU0102、LSF0102

您好、TI 支持团队、

我们正面临在20V/m 场强 RF 抗扰度测试期间 RTC 卡住的奇怪问题。 我们有一些其他产品不使用具有相同 RTC (如原理图中所附)的电平转换器、在高达30V/m 时不会出现任何问题。 请告知电平转换器可能会出现什么问题、并且在我们去实验时是否有任何建议可供尝试。 仅供参考、我们已经尝试了以下方法、但未成功、  

1.在两条 I2C 线路的 RTC 侧添加22pF/100pF 电容器、在原理图中显示 DNI。
2.将外部上拉电阻的值从10K 减小到3.3k
3.在 RTC 电源中添加100pF+SP4021二极管
4.在电平转换器电源添加22pF 电容。
5. 在 BG95模块的1.8V 电源中添加22pF/100pF 电容器。
等待您的回复。 CLK 频率为100KHz。  
此致、
贾格迪什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边沿加速器、可在检测到上升沿开始时触发。 这可能对噪声敏感。

    对于 I²C μ S 转换、我可以使用 LSF0102、对于 SPI 信号、可以使用 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    明白了吗、我们是否有任何 TXS 系列的射频抗扰度测试报告来了解它可以维持的水平? 对于相应级别的产品、我们会查看客户是否接受我们的产品、如果不接受、我们会使用您建议的 IC 旋转 PCB。

    此致、

    贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说阈值约为 VCC 的30%。 实际的射频抗扰度取决于 SCL 线迹的天线质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在超过30V/m 的产品中、SCL 布线长度甚至小于 SCL 布线。 除了整个电路中、还有各种外设具有相当的布线长度、即使在30V/m 时也不会发生射频抗扰度故障、这意味着在20V/m 和30V/m RTC 挂起、但其他外设可以正常工作。 我指的是在可靠性测试过程中对 IC 进行的任何裸测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射频测试只能在整个电路板上完成(裸引脚可能能够拾取噪声、但与迹线相比、这微不足道。)

    您已经知道电路板中的 EMI 过大。 我认为没有任何简单的解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jagdish、

    遗憾的是、在设计/测试此器件时、RF 抗扰度不属于我们所分类。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的澄清。

    此致、

    贾格迪什