This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:关于热性能数据

Guru**** 2931410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303999/sn74lvc1g17-regarding-thermal-data

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、  

请协助我们以下查询。

1]对于器件系列 SN74LVC1G17DCK*,在热性能数据下,仅存在结-环境热阻,我们需要  
  结壳的热阻和结板的热阻。 如何获得这些值。 您能提供
  这些值。

正在寻找您的最新响应。



此致、

Rohit Gaikwad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    让我来索取这些数据、我们马上给您答复。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    请参阅以下热性能说明:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 234.0
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 149.2
    结果-θ JB (标准数据表值) 121.8
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 47.3
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 121.3
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用