This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:DCK 热性能信息值不同

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311657/sn74ahct1g125-dck-thermal-information-values-different

器件型号:SN74AHCT1G125

你好,员工

请提问有关 SN74AHCT1G125热性能信息值的问题。

数据表 SCLS378N 和 SCLS378O 的 DCK 热性能信息值有所不同。

问:DCK 的热性能信息具有不同值的原因是什么(背景)? 。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20231218002.0.a 表示:

    变更原因: 以准确反映器件特性。

    对适用性、形状、功能、质量或可靠性的预期影响(正面/负面): 无预期影响。 这仅是规格变更公告。 实际器件没有变化、