This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:与 SN74LVC2G126的一个输出连接的电容值是多少?

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310683/sn74lvc2g126-how-much-capacitance-can-be-connected-to-one-output-of-sn74lvc2g126

器件型号:SN74LVC2G126

大家好!

我的一位客户希望将100pF 电容器连接到 SN74LVC2G126的一个输出端。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
SN74LVC2G126的一个输出可连接的最大电容值是多少?
根据以下常见问题解答、它一般似乎为70pF。   
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722261/faq-what-is-the-maximum-capacitive-load-that-a-logic-device-can-drive
是否
对  SN74LVC2G126施加了该70pF 电容?

问题2.
如果此器件输出连接了100pF、是否会损坏它?
我认为 即使 将100pF 连接到器件一个输出、SN74LVC2G126也不会损坏、因为 SN74LVC2G126输出驱动能力(- 32mA @VCC = 4.5V)大于通用逻辑输出。 (+/V -8mA@VCC = 4.5V)。  
我 认为是正确的吗?

非常感谢您的答复。
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器最初看起来像是短路、电流可能大于50 mA 的绝对最大额定值。

    您应该并联两个输出端、或添加一个串联电阻器来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。