This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:可以在60~128Hz 时满足频率?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC2G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311592/sn74lvc1g14-can-meet-the-freq-at-60-128hz

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G86

您好!

我的客户正在寻找下图所示的单通道逆变器器件、我是否可以知道 SN74LVC1G14是否可以满足60~128Hz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    如果您关注纳秒级精度并希望两个输出端具有相同的传播延迟、请使用 SN74LVC2G86等双通道异或门。