主题中讨论的其他器件: CD4046B、 CD74HC4046A
大家好、
我对 PC2_OUT 和 PCP_OUT 的输出有疑问。
附件为来自客户系统的波形(仅 PC2_OUT)。
我认为 T0到 T1和 T1到 T2的输出是正确的、但我认为 T2到 T3的输出是不正确的。
在这里、我认为 PC2_OUT 应该为"高阻抗"、PCP_OUT 应该为"高电平"、因为 SIG_IN 和 COMP_IN 处于同一相位。
但是、这些输出会保持预状态(PC2_OUT 为高电平、PCP_OUT 为低电平)。
你认为是什么原因吗?
我对 PC2_OUT 和 PCP_OUT 输出的理解如下。
如果这种理解是错误的、请告诉我。
-该引脚是三态输出。
-在 SIG_IN 较高的频率将导致输出被驱动为"高"。
-在 COMP_IN 较高的频率会导致输出被驱动为"低"。
-在这两种状态之间,输出将处于"高阻抗"。
-该引脚是两态输出。
-当 SIG_IN 和 COMP_IN 的其中一个频率较高时,将导致输出驱动为"低电平"。
-在其他情况下,它会导致输出被驱动为"高"。
此致、
e2e.ti.com/.../SN74LV4046A_5F00_SIGIN_5F00_COMPIN_5F00_PC2OUT.pdf