This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:即使 VCC 为3.3V、输入是否可以耐受5V 电压?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312540/sn74lvc16t245-is-the-input-5v-tolerant-even-if-the-vcc-is-3-3v

器件型号:SN74LVC16T245

在数据表中、绝对最大额定值表明、I/O 端口的 VI 输入电压最大额定值为-0.5V 至6.5V。  在建议的工作条件下、它显示 VCCO 输入/输出电压活动状态0至 VI。 我想问、VCCA 和 VCCB 是否都为3.3V I/O 端口输入是否仍然可以承受5V 的电压?