This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4049UB:CD4049UB PSPICE 模型仿真问题

Guru**** 2681985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4049UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309093/cd4049ub-cd4049ub-pspice-model-simulation-issue

器件型号:CD4049UB

 从 TI 网站下载 CD4049UB Pspice 模型。

但在 pspice 中运行时、始终报告错误。

PSpice 器件库已具有 CD4049UB 模型(相同的模型名称)、但没有电源引脚和 GND 引脚。

问题是:

1.如何正确使用 TI  CD4049UB pspice 模型  

2.  在 pspice 中 TI CD4049UB pspice 模型与 CD4049UB 模型的差异。

e2e.ti.com/.../CD4049-simulation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    PSPICE 中的预加载模型应该可以正常工作。 该库使用我们的模型每隔一段时间自动更新一次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然无法正常工作。

    PSpice 版本为17.4-2019-S026

    您能否使用 CD4049发送仿真文件?