This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:扇出到多个器件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0204, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311822/txb0108-fan-out-to-multiple-devices

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0204、 SN74LVC1G34

你好。

我打算使用 TXB0108将 FPGA 信号(1.8V)转换成多个其他组件(3.3V)

我的问题如下:

这些信号中的大多数都是1:1、这意味着 FPGA 上的一个引脚通向元件上的一个引脚。 在这里、我看不到未来的任何问题。

不过、其中的3个引脚为1:8。 这意味着这些引脚将连接到8个元件。  此外、这些引脚仅为一个方向("1"将始终为输出、而"8"将始终为输入)

我本打算使用 TXB0108的其余引脚之一扇出到8个输入、但现在我认为它可能无法正常工作、 我或许应该扇出到 TXB0108 (而不是 TXB0108、这意味着 TXB0108上的 FPGA 引脚连接到8个不同的引脚)、或者使用不同的组件、例如 TXU0204或类似组件。

您能重新评论一下下一步吗?

谢谢你。

G·沃尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号、应使用单向转换器(即任何 TXU 器件)。

    只要布线不过长、TXB 就可以驱动八个其他输入。 如有疑问、请插入缓冲器(例如 SN74LVC1G34/125)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同时具有单向和双向信号、目的是保持此选项开放以供将来使用。

    由于设计快结束、我添加了缓冲器、这些信号将始终是单向的。

    感谢您发送编修。