This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1200-Q1:用于 TQFP 封装的 IBIS 模型

Guru**** 2506425 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL1200-Q1, TWL1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311909/twl1200-q1-ibis-model-for-tqfp-package

器件型号:TWL1200-Q1
主题中讨论的其他器件: TWL1200

你(们)好。

TWL1200的 IBIS 模型只适用于 BGA。 您还可以提供采用 TQFP 封装的 TWL1200-Q1的 IBIS 模型吗?

非常感谢。

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    遗憾的是、我们没有 用于 TQFP 封装的 IBIS 模型。 但是、可以使用适用于 BGA 封装的 IBIS 模型、因为它们的电气特性/性能相似。  

    此致。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您对此的反馈!

    斯特凡·贝斯特