This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312660/2n7001t-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:2N7001T

您好!

我们使用2N7001T 进行设计、并对数据表中指定的"输入转换上升或下降速率"存在疑问。

第6.3节列出了"最大输入转换上升或下降速率"= 100ns/V。

Δt 第8.3.3节"施加到输入端的信号需要具有快速边沿速率、在 Δv 建议运行条件中由 Δ V/Δ t 定义、以避免过大的电流消耗和振荡。 如果需要缓慢或有噪声的输入信号、应使用具有施密特触发输入的器件在标准 CMOS 输入之前调节输入信号。

  • 此注释似乎表明您需要具有非常快的输入、至少100nV/s。
  • 数据表似乎表明、100nV/秒的速度与 IC 可承受的速度一样快

您能告诉我们可接受的上升或下降时间范围吗?  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该单元不是 nV/s 而是 ns/V。

    ΔT /Δv 测量边沿的斜率;较大的值对应较慢的边沿。