This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:使用 XDS110调试探针时出现 SN74LVTH244A 错误

Guru**** 2387100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, SN74LVTH244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312585/sn74lvth244a-sn74lvth244a-error-when-using-with-xds110-debug-probe

器件型号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

您好!

在我的设计中、我的微控制器是 tms320f28027。 还有一个编程缓冲器 SN74LVTH244A。

为了对 F28027进行编程、我使用 XDS110调试探针。 但是、在编程几次之后、我会在缓冲器(SN74LVTH244A)上遇到损坏。 我的意思是、即使它提供3.3电压、一条或两条缓冲器线路也会导致开路。 (发生了6次以上)

什么地方出错了?

提前感谢您。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behtan:

    您能否展示一张示意图、以便我们了解微控制器和调试探针是如何连接到缓冲器的?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom:  

    我可以在周一分享。 在星期一之前、如果您有应用电路可以和我分享一下吗? 我 怀疑缓冲器的最大电压 VCC 和 VIO 很小。 您是否认为 xds110调试探针损坏了它? 您还认为我们应该使用 tvs 或齐纳二极管来保护缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behtan:

    由于没有有关编程电压、缓冲器输入/输出电压、原理图连接等的其他信息、因此无法调试问题或提出任何建议。 它听起来可能被探头损坏,但我没有足够的信息。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom:

    我附上了微控制器和缓冲器的原理图。

    此致、

    B·U·梅坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behtan:

    由于美国度假,我们的团队将在明天回复您的问题(Tues, 1/16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behtan:

    如果不得不进行猜测、则缓冲器输出上的1nF 电容器可能太大、并且正在从器件拉出过多电流。 我们建议对我们的大多数器件使用不超过75pF 的电容。 尝试减小电容器尺寸或添加串联电阻器来限制电流。

    此致!

    马尔科姆