This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:断电时 Q 状态

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313553/sn74hcs74-q1-q-status-when-power-off

器件型号:SN74HCS74-Q1

海量专家

当 VCC 上电时、Q 的输出状态是怎样的? 初始输出状态为高电平。 它是悬空(tri 状态)还是拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、输出具有高阻抗。 但是、从所有 I/O 引脚到 VCC 都有二极管钳位、因此电压不能上升到大约0.6V 以上、如果您尝试施加更高的电压、电流将流入电源、并可能(部分)为连接到它的任何器件加电。 如果超过20 mA 的绝对最大额定值、器件可能会损坏。