This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541-Q1:输出端口问题

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313571/sn74ahc541-q1-questions-on-output-port

器件型号:SN74AHC541-Q1

您好、专家:  

有一个用例希望与您核对。 在下图中、当 SN74AHC541-Q1由5V 供电时、如果输出侧(yx)有一个5V 高电平信号、那么无论输出状态(高/低/ Hi-Z)如何、该5V 信号是否会对器件产生影响?  

如果是,有什么解决办法?  

谢谢!  

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出为高电平或 Hi-Z 时、不会有电流流动。 当 AHC541尝试驱动低电平时、将有5V/ 33 Ω≈150 mA 的电流流动。 这超出了绝对最大额定值、可能会损坏器件。

    可以使用具有开漏输出的缓冲器。 您试图解决的实际问题是什么?