This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304适用于 SPI、速度与传播延迟

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314199/txu0304-txu0304-for-spi-speed-vs-propagation-delay

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

我计划在 SPI 应用中使用 TXU0304、将1.8V 转换为2.5-3.3V。 SCK 速度为32MHz。  乍一看、TXU0304应该是合适的、但在研究传播延迟时、可以看到它大致指定的值为0.5-20ns (大约)。 在20ns 的最坏情况下、主器件处 SCK 和 MISO (从器件输出)之间的时间差将大于40ns (TXU0304中的传播延迟+从器件的设置时间)、因此您无法将 TXU0304用于如此高的速度?!

您 对此有什么解决方案或建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jesper、

    是的、传播延迟可能是对速度的粗略估算。 但请注意、此估算值将低于器件可达到的值。

    请参阅下面的内容、因为32 MHz 对于器件有足够的裕度、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您忘记了对于 SPI、您必须考虑传播延迟两次(一次是 SCK 从主器件传输到从器件、一次是 MISO 从从从器件通过电平转换器传输到主器件)。 另外还要加上从器件的设置时间。  

    您所指的数据速率仅对问题是 SCK 和 MOSI 之间存在偏差的 MOSI 有效。 在本例中为8ns。 1/8e-9 = 125E6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jesper、

    感谢您的澄清。

    您所提到的数据速率仅对问题是 SCK 和 MOSI 之间偏移的 MOSI 有效。 在本例中为8ns。 1/8e-9 = 125E6。  [/报价]

    请注意、数据表中突出显示的偏斜是转换器两个输出通道之间的差异、而传播延迟是在输入和输出之间。

    另请参阅 SN74AXC4T774以获得更快的传播延迟、谢谢。

    此致、

    迈克尔.