This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:MDC、MDIO、以太网 MDC、MDIO 的电平转换

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313932/txb0102-level-translation-for-mdc-mdio-ethernet-mdc-mdio

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好!

我们使用 TXB0102DCUR 对用于以太网接口的 MDC/MDIO 进行电平转换、电压范围为1.8V (VCCA)至3.3V (VCCB)。

附加原理图供参考。 我们已尝试在侧面添加100k 上拉电阻、两侧没有上拉电阻、但无法正常工作。

数据表显示建议使用开漏 TXS 系列、但我们是否有任何方法可以针对 MDIO 信号针对 TXB 器件本身进行工作?

此致

拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 TXB 与 MDC/MDIO 信号不兼容;请参阅数据表的第7.3.2/3/5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如数据表中所述、超过50K 的上拉可以提供任何帮助吗?

    我们尝试了100k、200k 56k、信号最初将为1.8V、并在 SoC 开始通信后立即变为低电平。

    此致

    拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB 没有足够的驱动强度将 MDIO 信号拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过将 TXB 替换为 TXS 来解决此问题? 我们是否需要通过 TX 为 MDIO 提供外部上拉电阻?

    此致

    拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是的、TXS 与开漏信号兼容。

    谢谢、请参阅 TXS0102。

    此致、

    迈克尔.