This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:在器件数据表中关于 tPLZ、tPHZ、tPZL 和 tPZH 的问题。

Guru**** 2527040 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313909/sn74lvc2g00-question-about-tplz-tphz-tpzl-and-tpzh-in-the-device-datasheet

器件型号:SN74LVC2G00

大家好!

我的一个客户正在考虑将  SN74LVC2G00用于其下一个产品。

目前、他们有关于此器件数据表的以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  
在 SN74LVC2G00数据表版本 SCES193N 的第8页、我们可以看到以下注释:
例如、t PLZ 和 tPHZ 与 tdis 相同
F. tPZL 和 tPZH 与10个相同

但我们找不到 tdis 和十个参数。
这些评论是错的吗?  
对于 SN74LVC2G00、是否应删除这些注释?

问题2.  
本数据表第13页说明 SN74LVC2G00DCTR 封装类型为 SM8。
SM8是否与 SSOP 封装相同?
为什么 TI 在封装类型中描述 SM8而不是 SSOP?
您是否有任何显示 SM8是 SSOP 的文档?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.此参数测量信息页面对于许多逻辑器件都很常见。 SN74LVC2G00没有 OE 或/OE 引脚、因此这些参数不适用。 直接忽略它们即可。

    2."SSOP"并不是一个真正的标准名称。 对于具有14个或更多引脚的器件、可以是 TI 的 DB、DBQ 或 DL 封装。 对于具有8引脚的 TI DCT 封装、使用的名称是"SM8"和"SSOP"。 请参阅 模拟和逻辑封装