This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:TXU0104中的数据传输方向

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313747/txu0104-data-transmission-direction-in-txu0104

器件型号:TXU0104

我需要通过 CS、CLK、MOSI 引脚将3.3V 微控制器电平转换为5V SPI DAC。  数据仅从 uC 流向 DAC。 由于我只需要沿一个方向进行传输、TXU0104看起来非常合适。 但是、TXU0104的数据表令人困惑。

它表示(第1页):"如果 OE 相对于任一电源设为高电平、可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的固定方向数据传输。"  

TXU0104器件旨在实现数据总线间的异步通信、在某些通道内、以固定方向将数据从 A 总线传输至 B 总线、在其余通道内、将数据从 B 总线传输至 A 总线。"

表中的所有图表都显示了从 A 到 B 的数据流、我也看不到任何东西允许我为单个通道或除从 A 到 B 的所有通道以外的任何其他通道设置方向。

有人能帮助您弄清楚此器件的工作情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请注意、该数据表介绍/展示了4通道 TXU0x04器件的3个选项、可以灵活地适应如下所示的不同变化(4输入4输出/ 2输入2输出/ 3输入1输出)、并且上述 TXU0104的数据传输 将针对 A 至 B、 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael。 感谢您的反馈。 您对此有100%的把握吗?

    如果是、则应重新编写数据表。这些产品都有自己的数据表。 如果0104只传输在一个方向,那么它不应该说否则!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、有意这样做是为了 告知所有选项。 请进一步注意、数据表提到它可能出现在 A 到 B 或 B 到 A 中、因为这取决于选项。  我可以进一步向团队重点说明措辞的更多说明。 然而、与0104相关的所有其他信息(包括下面显示的引脚配置和功能)将其澄清为4个输入和4个输出的选项。

    他们确实有自己的数据表、每一个数据表都阐明了输入/输出的功能和数量。 但是、 多亏了查看并未展示所有替代选项的单个数据表、某些人可能会忽略这些替代选项。

    此致、

    迈克尔.