This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:针对 DSBGA 的不同引脚指定

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314924/sn74lvc2g00-different-pin-designation-for-dsbga

器件型号:SN74LVC2G00

你(们)好

数据表第3页介绍了引脚配置。
对于 YZP 封装(DSBGA)、引脚被命名为1、2、3、.....

页17:封装引脚由 A1、B1、.....定义 。

SN74LVC2G00YZPR 的正确引脚命名是什么?

在我看来,A1,B1,…… 正确的 DSBGA 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用(V) SSOP 封装时、可以通过两种方法来识别引脚:其名称或编号(从1到8)。

    使用 DSBGA 封装,有三种方法可以识别一个球:它的名称,它的编号(从1到8 ),或者它在栅格中的二维位置。
    这三种方法都正确。