This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHC244:当最大2.5V 控制状态时、它是否正常运行? (VCC 3.3V)

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314689/sn54ahc244-when-max-2-5v-control-state-is-it-correct-operating-vcc-3-3v

器件型号:SN54AHC244
主题中讨论的其他器件: EP

尊敬的高可靠性团队:

以下是该器件的数据表。

我可以为 VIH 引脚施加2.5V (最大值)电压(当 sn54ahc244 VCC 为3.3V 时)吗?  这是否会导致操作问题?

遗憾的是、控制器 IO 的最大输出电压为2.5V。

在整个工作温度范围内、是否可能?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是在整个温度范围内指定的、因此可确保2.5V 输入信号在3.3V 电源下工作。 但噪声容限将非常小、且 VIH 附近的输入电压可能会增大电源电流;请参阅 AHCT 设计人员指南AHC 逻辑系列 应用报告:

    您是否能够使用 EP 这样的实际电压转换器?