This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244-Q1:输出电流能力

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313651/sn74hc244-q1-output-current-capacity

器件型号:SN74HC244-Q1

您好专家

我对 SN74HC244-Q1有两个问题。

Q1:关于"连续输出电流"和"通过 VCC 或 GND 的连续电流"参数、

 我看到了  理解和解释标准逻辑数据表中的解释(修订版 C)

据我了解, "持续输出电流"是指 SN74HC244-Q1的每条通道都有 ±35mA 最大电流,但设计人员应将总电流控制在 ±70mA 以下( "通过 VCC 或 GND 的持续电流" )

Q2:我们是否有更大电流输出容量的器件来替换 SN74HC244-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    问题1:正确。

    Q2: 现在、我建议使用 SN74AC244-Q1。 您能否提供有关您的系统的更多详细信息、例如 VCC 电压或封装类型?

    此致!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 SN74HC244QPWRQ1、电源为5V。 我计划使用 SN74ACT244QDGSRQ1。 这怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    不过、ACT 器件确实可以工作、交流器件是更新的器件、具有更大的电压范围。 通常、如果您不需要 TTL 兼容输入、我们不建议您使用它们。