This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:获得相同的电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315314/lsf0204-get-the-same-voltage

器件型号:LSF0204

大家好!

我正在使用 LSF0204将逻辑(PWM)从1V8 (A 侧)转换为5V (B 侧)。

然而、我将测量 B 侧输出、并且 B 侧的输出似乎仍然为1V8 (但与 A 侧的逻辑相同)。 所有4个通道都获得相同的结果、电压不会高达5V。 是否出现了任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wipop、

    LSF0204没有任何内部 CMOS 电路来将 B 侧电压驱动至高达5V、因为 LSF0204仅包含一个无源 FET、所以完全取决于外部上拉电阻。 我建议移除下拉电阻器 R34。 并将上拉电阻添加至所有输出。 上拉电阻的大小应取决于您的驱动器可灌入的电流大小和您的应用所需的数据速率、如此 Logic Minute 视频中的此处所示:  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    实际上、我只是在 B1处添加了与5V 相连的1K R 上拉电阻器。 可以正常工作、但4V。 从您的建议中删除 R34。

    另一个问题是、我已经针对 UART、SPI、I2S 使用 LS0108设计了该电路板。 我创建了一个新的 [此处]。