This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:70%置信水平下的 FIR 率

Guru**** 2382340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313443/sn74hc132-fir-rate-at-70-confidence-level

器件型号:SN74HC132

尊敬的专家:

我的客户希望了解70%可信度下的时基故障率。

您能告诉我们如何计算吗?

--问题

当功能安全产品的可靠性水平为70%时、有必要计算故障率值。

我希望以70%的置信水平计算时基故障值。

当可信度为60%且故障为0时、我了解可靠性系数为0.917。

对于0次故障的70%可信度是如何计算的?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市