This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LV244A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314706/sn74lv244a-sn74lv244a

器件型号:SN74LV244A
主题中讨论的其他器件:SN74VMEH22501A

是否可以通过这种方式确定发生过冲的情况?

如果可能、请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这篇文章中、我要估算通过 I/O 引脚和 GND 之间的钳位二极管的电流。

    LV 输入端没有连接到 VCC 的钳位二极管。 不得超过7V 的绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。 (如果您希望钳制输入电压、则可以在 VCC 中添加一个外部二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、示例错误。

    对于 SN74VMEH22501A、可以使用 IBIS 模型进行估算吗?(例如7.2V 过冲)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VME 器件也没有正钳位二极管;请参阅 [FAQ]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)? (只有诸如 HC 或 AC 等较旧的逻辑系列具有这些类型。)