This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:对于 UART SPI I2S?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0108, LSF0204, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315450/lsf0108-for-uart-spi-i2s

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXU0204、TXU0304 、TXB0108

 大家好!

我已经使用 LS0108为 UART、SPI、I2S 设计了该板。 该方法是转换1V8 <-> 3V3之间的电压。

根据我刚才问的这个[关于 LSF0204的问题]、 我似乎只是误解了 LSF 系列电压转换器的机制。

是否有必要使用上拉 R 修改此电路、或者可以应用任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、所有 LSF 输出都需要上拉电阻器。 (如果没有它们、您将不会获得任何高于 VrefA 的输出电压。) 请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换应用报告的第5.2节。

    您的所有信号都是单向的。 使用 TXU0204/TXU0304等单向转换器会更简单、更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wipop、  

    我和克莱门斯一起 参加这场比赛。 LSF 系列器件不会缓冲或重新驱动输入信号、因为它只是将输出直接连接到输入的内部 FET。 使用单向/方向控制型转换器将实现更好的信号完整性、并且所需的设计要求更低。  

    您可以先从以下位置开始: 电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的支持,我会使用这些信息。 以改进下一个电路板设计。

     这两种方法是否适用?

    -临时在 LSF 的 B 侧板上添加1K R pullup 阵列。  

    -使用 TXS0108 TXB0108

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧的上拉电阻器将起作用。 但我不知道1 kΩ 是太小还是太高(这取决于所需的速度和板的电容;您可能必须使用示波器进行检查)。

    TXS 和 TXB 与 LSF 不具有 P2P 兼容性。 两者都可以正常工作、但对能够驱动的负载有限制(请参阅其数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  

    TXS 和 TXB 与 LSF 不具备 P2P 兼容性。

    是的、不是 P2P。 可用于下一个设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号、首选 TXU 转换器。