This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:在 SN74LVC244APWR IBIS 模型中增强驱动输出能力

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315831/sn74lvc244a-enhance-driving-output-capability-in-sn74lvc244apwr-ibis-model

器件型号:SN74LVC244A

专家、您好!

我们是否能够在 SN74LVC244APWR IBIS 模型中增强输出驱动能力? 根据数据表、输出驱动能力与 VCC 有关。 我们可以在 IBIS 模型中调整 VCC 吗? 如果否、我们是否有其他方法来调整它? 非常感谢!

此致、

安连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 文件包含适用于多个 VCC 的输出模型

    [Model Selector]       LVC244A_OUT
    |
    LVC244A_OUT_18         1.8 volt Vcc  
    LVC244A_OUT_25         2.5 volt Vcc  
    LVC244A_OUT_33         3.3 volt Vcc  

    您的软件是如何显示这一点的?