This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:SN74AHC125QPWRQ1、TXB0104-Q1、TXB0108-Q1、TXU0304QPWRQ1

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108-Q1, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316636/txb0104-q1-sn74ahc125qpwrq1-txb0104-q1-txb0108-q1-txu0304qpwrq1

主题中讨论的其他器件:TXB0104-Q1、TXB0108-Q1

您好!

它可以处理的最大频率是多少? 适用于以下器件-  

SN74AHC125QPWRQ1、 TXB0104-Q1、 TXB0108-Q1、 TXU0304QPWRQ1

此致、

阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    请注意、TXB 数据表规格高达100Mbps、而 TXU 规格高达200Mbps。

    我还将该主题重新分配给逻辑团队、以帮助进一步阐明 AHC 器件、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    关于  SN74AHC125QPWRQ1请参阅 下面的 fmax

    此致、

    欧文