This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:输出上升沿上的尖峰

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316071/sn74lv244a-spiking-on-output-rising-edge

器件型号:SN74LV244A

大家好、

客户使用此缓冲器将信号从标量驱动到多个 LED 驱动器。

但他们发现缓冲器的输出在上升沿和下降沿具有尖峰、

他们尝试在输出端添加一个50欧姆的串联电阻器、但没有效果。

请指导我们进行下一步、谢谢

输入:

输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是测量误差;为了尽可能缩短接地环路的长度、请确保示波器探头使用的不是接地线夹、而是接地弹簧。

    LV-A 输出的阻抗约为30 Ω;您可以保留该串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    他们已经使用了桶形和尖端、并直接在 IC 的输出引脚和接地引脚之间进行测量、这就是我发现它很奇怪并在该论坛上发帖的原因。

    还有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出驱动器只是将引脚连接到 VCC 或 GND;这些尖峰是电路板中所有电容和电感导致的。

    确保'244在尽可能靠近电源引脚的位置具有一个去耦电容器。

    在源端接电阻器之后测量。