This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:逻辑论坛

Guru**** 2819925 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316533/txs0108e-logic-forum

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

您好!

我们发现对于偏置设计、TXS0108E 中的 A 和 B 之间有内部电阻器、但 TXS0104E  中没有内部电阻器、

我们认为 TXS0108E 和 TXS0104E 具有相同的内部设计、但只有不同的通道、因此请告知 R1和 R2的功能、谢谢。

请参阅下面的 TXS0108E 架构:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    在本例中、R1和 R2对内部 Npass FET 的导通电阻进行建模。 它位于 300 Ω 至500 Ω 的阶数上。  

    TXS0108E 和 TXS0104E 的架构相似、但并不相同。 请注意、TXS0108E 包含两个独立的单稳态功能、能够在上升沿控制 PFET、在下降沿控制 NFET、这将允许8通道器件实现更高的数据速率(110Mbps、而不是24Mbps)、然后是 TXS0104E (只有一个单稳态系统同时控制 NFET 和 PFET)。  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这很 清楚地 解释了我们的问题,感谢您的友好支持。