This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:IIN 实际最大电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316821/sn74lvc1g17-iin-actual-max-current

器件型号:SN74LVC1G17

您好、团队成员:

从数据表中可以看出输入电流(Ii)最大值为+/-5uA。 我想它来自 JEDEC 标准、在该器件上的实际设计中会小得多。

我们是否能够知道 II 的实际值(ta_max=85c)? 当然、它不需要得到保证、而只是用于调谐连接到输入的阻抗。

提前感谢、
泽本山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不了解关于输入漏电流的任何 JEDEC 标准。

    指定的值是最极端温度下的最差情况。 温度依赖性强(有关不同器件的典型值、请参阅下文)、因此我将在85 °C 下估算 SN74LVC1G17的0.5 µA。