This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:EP

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311032/sn74lvc3g07-ep-sn74lvc3g07-ep

器件型号:EP

您好!

 EP 的 θ JC 是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giselle、

    我将必须为此提交一个热量请求表单。 周转时间通常是2周。 当这返回时、我将向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、继续跟进此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giselle、

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 200.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 90.5
    结果-θ JB (标准数据表值) 121.5
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 30.4
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 120.9
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!