This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:关于数据表

Guru**** 2813145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314519/sn74ahct1g04-about-datasheet

器件型号:SN74AHCT1G04

你好

如果您可以为我们提供 Rev.N、Revo 和 RevP 的 SN74AHCT1G04DCKR 数据表、我们将不胜感激。

此外、如果您已经为每个版本发布了 PCN、如果您还可以向我们提供相关的 PCN、我们将不胜感激。

谢谢你。

此致、

友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    当前数据表取代了之前的所有数据表、TI 将不提供这些数据表。 您可以在下面显示的修订历史记录中查看对数据表所做的更改

    此设备的 PCN 可通过联机  文档部分的 Mouser 找到。

    如果您有关于此数据表版本的任何具体问题、请告诉我。

    此致!

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Owen-San:

    感谢您的答复。

    我已在 Mouser.com 上查看了 PCN、发现将数据表从 RevP 更新为 Q 的 PCN20231218002.0是唯一的 PCN 信息数据表更新。 是否发布 PCN 以通知每个单个表更新?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,智之

    PCN 并未反映所有数据表更改。 许多数据表更新都是为了阐明现有信息或遵循更改的数据表格式。 仅当对器件进行了一些更改时才会执行 PCN。

    -欧文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Owen-San:

    感谢您的答复。 现在、我了解 PCN 是在什么情况下发布的。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen-San:

    作为回应您关于"仅在对器件进行了一些更改时才执行 PCN "的评论、我们的客户向我们询问了另一个问题。
    我们的客户想知道、自将 PCN#20231218002.0.a 用于通知数据表更新以来、SN74AHCT1G04DCKR 器件是否发生了一些变化。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    自此之后未发生任何变化。

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen-San:

    感谢您的答复。  

    您能否告诉我们、 即使器件没有发生任何更改、也为什么禁用 PCN#20231218002.0.A?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变更历史记录显示为"更新了 DCK 封装的热性能值";PCN 显示为"为了准确反映器件特性"。 我想热建模的确有所改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我知道此 PCN 用于准确地反映器件特性。

    此致、

    友之