This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162245:输入断开时的默认逻辑输出

Guru**** 2514165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318278/sn54lvth162245-default-logic-output-with-input-disconnected

器件型号:SN54LVTH162245

当通过电阻器拉高1OE/n 时、如果输入(如1A1)未连接、缓冲器的默认逻辑输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为高电平时、输出被禁用。

    当引脚开路时、总线保持电路确保所有输入为低电平或高电平。