This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:74LVC1G123大脉冲持续时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317785/sn74lvc1g123-74lvc1g123-large-pulse-duration

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

我需要生成宽度在1.2到1.5秒之间的输出脉冲。

查看 SLA720A 数据表和应用手册、可以发现使用200k 电阻器和1µF 电容器获得了最长持续时间。

我能否增加电阻器和电容器的值来获得更长的脉冲持续时间?

我在应用手册中看到、随着电容器的增加、K 常数会减小。 。 使用此 IC 是否可以生成1.5s 脉冲?

此致。

西尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sylvain:

    是的、 SN74LVC1G123 可以生成1.5秒的脉冲。 电容器和电阻器的尺寸需要通过原型设计来确定。 我建议将电阻器限制为最大 500千欧。 如果您详细介绍您的应用、尤其是 Vcc、我可以提供一些原型设计技巧。

    此致!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不需要精确的持续时间、但必须保证最短脉冲持续时间。

    这就是为什么我需要估算一批元件上该脉冲持续时间的变化、以正确调整 R 和 C 的大小。
    VCC 为3.3V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123的工作原理是通过电阻器为电容器充电、并在电压达到特定值时触发。 (请参阅 《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计》。)

    充电电流可以通过 SN74LVC1G123本身的泄漏电流(非常小)和电容器的泄漏电流来降低。 大型电解电容器可能具有相当高的泄漏电流;因此建议电阻器足够小、以便充电电流远大于泄漏电流。

    因此、您的估算主要受电容器特性的影响。