This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL20L8-15CNT

Guru**** 2620595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317946/tibpal20l8-15cnt

部件号 TIBPAL20L8-15CNT RoHS 还是非 RoHS? 为什么像 DigiKey 这样的网站将其显示为"RoHS"? 你们能分享文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从授权经销商处获得此器件、那么您还可以获得有关其 RoHS 状态的文档。
    如果您从其他任何地方购买此器件、则无法了解您实际拥有的器件。

    据我所知、此停产器件的唯一授权经销商是 Rochester Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的年龄,没有什么让我惊讶的。 TI 不知道它们自己的器件... TI 的任何人都要寻找"第二"器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    TI 销售的最后一个器件(最终在 Rochester Electronics 销售)当然是 RoHS、但我不知道您的器件有多旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    这是一个公共论坛、Clemen 在 TI 产品线中帮助解答了许多问题。 可以通过员工姓名旁边的标签查看是否有人是 TI 员工。  

    至于与此器件有关的信息、它是一款已使用了30多年的器件、已停产近10年了。 正如 Clemens 在回复中所说、Rochester Electronics (Digikey 不再分销此器件)显示其器件符合 RoHS 标准(直接取自数据表)。  

    此器件是从哪里获得的?  如果该器件是较旧的器件、则直到2003年才设置 RoHS 合规性。

    引发此问题的原因是什么? 如您所述、Digikey 也说明了合规性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 我联系了罗彻斯特电子公司、他们还没有回来找我。 但是、我的测试显示铅的含量不符合 RoHS 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    现在我看一下你们的测试推理。 是否有办法确定何时购买此零件? 正如我在之前的回复中所说的那样、2003年之前的任何产品都不需要符合 RoHS 标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和罗切斯特解决了这个问题。 无需采取进一步措施。 感谢克莱门斯的点球;箱子已经关闭了!