This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:有关 SN74LVC8T245的疑问

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, SN74LVC8T245, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318719/sn74lvc8t245-queries-regarding-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: TXU0204、TXU0202

大家好、

我的客户对 SN74LVC8T245有一些疑问。 您能帮助回答以下问题吗?   


•澄清上述器件是否支持 UART 通信?
•阐明了上述部分的最小和最大数据速率/波特率、频率?

其要求是将 LVTTL 信号转换为 UART。 此 LVTTL 信号通过上述组件(收发器)进行路由。
UART 以低频率运行、 因此他们在最终确定组件之前需要了解对上述问题的响应。

谢谢。

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可支持 UART 信号。 不过、所有八个通道的方向相同、这对 TX 和 RX 用处不大。 对于更多通道、可考虑使用 TXU0202或 TXU0204等转换器。

    所有这些转换器都支持许多 MHz 频率;没有最低速度。