This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:MDC MDIO 电平转换器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319311/lsf0102-mdc-mdio-level-translator

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXB0102、、 TXS0102

尊敬的团队:

建议将哪个器件用于 MDC 和 MDIO 电平转换?

MAC 侧为3.3V、PHY 侧为1.8V

LSF0102、TXS0102或 TXB0102  

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能与所需的上拉电阻器一同工作。

    要使用的器件取决于速度。 SCEA110 推荐使用 TXS0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您是否发现使用 LSF0102有任何问题?     对于 MDC/MDIO 接口、LSF0102是否有任何缺点或 TXS0102优点?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有边缘加速器、因此您需要使上拉电阻足够强以实现所需的速度。 (上拉电流可能会受到其他器件驱动强度的限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、D:

    TXS 和 LSF 系列都支持 MDIO/MDC 应用、但 LSF 需要额外的外部偏置要求和外部上拉。 TXS 具有内部上拉和一次性机制、有助于在上升/下降沿加快转换时间。 这个介绍视频进一步解释了它们的差异: 选择合适的自动双向电压转换器

      有关快速建议、还请参阅转换 MDIO 的电压。  

    此致、

    插孔