This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:SN 系列与 TXB 系列电平转换器的差异

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, SN74AVC4T245-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319424/txb0104-q1-the-difference-between-sn-series-and-txb-series-level-converters

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245-Q1TXU0304-Q1、TXU0104-Q1、TXU0204-Q1

我想问一下、之前的 SN74AVC4T245-Q1和 SN54SLC8T245芯片与当前的 TXB 芯片之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 芯片是自动双向芯片、即两侧的输入和输出缓冲器始终处于激活状态。 为了使这起作用、输出缓冲器非常弱、以允许其他器件覆盖电压。 这意味着 TXB 不能用作缓冲器、并且不能与强上拉/下拉电阻器或高容性负载(例如长布线/连接器/电缆)配合使用。

    SN 转换器的工作原理与基本的245收发器类似、即它们具有高阻抗输入和低阻抗输出(在配置的方向)、并用作缓冲器。

    通常、对于单向信号、应使用单向转换器、即 TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。