This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:TXU0102是否可以用作 I2C 总线开关?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, PCA9306, TXU0102, TCA9511A, TCA9406, SN74LVC2G66, TXS0102, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319149/txu0102-can-txu0102-be-used-as-i2c-bus-switch

器件型号:TXU0102
主题中讨论的其他器件: TCA9511A、LSF0102、 TCA9406、PCA9306、 SN74LVC2G66、TXS0102TCA9803

大家好、

我想知道 TXU0102的 VCCA 和 VCCB 是否可以相同电压、此器件可用作 I2C 的开/关开关。
请告诉我是否有其他合适的器件。

此致
光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 需要开漏信号。 但是 TXU 器件具有缓冲的推挽输出、因此它们不能用于 μ I²C。

    切换 I²C Ω 信号的最简单方法是使用实际的开关、如 SN74LVC2G66。 您还 I²C 使用任何在两侧支持相同 I/O 电压的 Δ Σ 转换器或缓冲器、例如 LSF0102/PCA9306、TXS0102/TCA9406、TCA9803。 对于热插拔、可使用 TCA9511A。