This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:数据表修订标记

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319083/sn74hc14-datasheet-revision-markings

器件型号:SN74HC14

大家好、

我有一位客户回答以下问题和疑虑。 请提前告诉我您的想法和感谢!!

"我需要一些有关某 TI 器件的帮助、该器件似乎无法正常工作。   

它是您的器件型号 SN74HC14PW。    我们最近在中收到的一些 PCBA 似乎未能像以前那样正常工作。  在您的数据表中、我注意到您的器件标识发生了变化、

从修订版本 J (2016年10月)更改为修订版本 K (2021年6月)页面•更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式...

之前、我们在 PCBA 上收到的器件带有 HC14 17KG4 C2D3的标记。    此器件上的电流标记为 HC14 2CAG3 P27S。  我们对此器件是否还有其他不知道的变化?

我意识到 SN74HC14PW 将不会再生产、但销售的经销区仍有存货。"

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    客户确切看到的问题是什么? 器件标识的差异并不令人惊讶、因为它会在每一批产品中以及随着年份的推移而变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了明确起见、"HC14"器件标识不应更改(这里显示了它实际上是什么器件)、但之后的所有内容都是指定的生产日期代码、我们为每个批次都提供了一个可追溯性系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复:

    "该部件似乎没有正常测试。  我们以前使用的 HC14-G4工作正常、HC14-G3似乎工作不正常

    我已经向提出这个问题的人提出了这个问题,他们已经离开了一天,所以我很可能要在早上作出更详细的答复。"

    一旦我得到另一个回复、我就会跟进

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在向300毫米晶圆转移的过程中、HC 系列裸片经过了重新设计。 (最大的变化是输入现在具有一些迟滞、但这对于已经具有施密特触发输入的"14"并不重要。)

    这些更改不会影响任何保证的数据表规格、但这些 PCB 似乎以某种方式违反了建议的运行条件。