This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC244:SN74AUC244是否适合用作 MDIO 缓冲器?

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318951/sn74auc244-would-sn74auc244-be-suitable-as-mdio-buffer

器件型号:SN74AUC244

专家、您好!

作为标题、 SN74AUC244是否适合用作 MDIO 缓冲器? 如果否、请提供另一个符合客户规格的供应商。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我会全文阅读: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788450/sn74lvc244a-mdc-mdio-buffer-for-1-2v-operation 

    具体来说、是最后一个响应。 我相信翻译团队将能够为您提供更多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您是否可以帮助转移至翻译团队? 但客户只想检查缓冲器解决方案、我们是否有可以为他们提供的解决方案? 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    MDIO 信号通常由开漏驱动器支持、因此 I2C 缓冲器 是兼容的。  然而、MDIO 信号往往还支持更高的数据速率、这可能是 I2C 缓冲器的一个限制。  

    您能否提供 有关客户申请的更多信息? 所需的数据速率/运行 VCCA/VCCB 是多少? 真正需要缓冲还是只需要转换?  

    以下 是可以考虑使用的 I2C 缓冲器的一般列表。

    此致、

    插孔