This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:电压转换数据速率(+1.2V 至+0.9V)

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45-Q1, SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319092/sn74axc2t245-q1-voltage-translation-data-rate-1-2v-to-0-9v

器件型号:SN74AXC2T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45-Q1

我将使用 SN74AXC2T45-Q1从+1.2V 转换至+0.9V (B 到 A 方向)、我想以125Mbps 的速率运行。  我能够以25Mbps 的速率运行。  1.2V 至+0.9V 转换是否可以在125Mbps 下运行?  数据表表明、从+1.8V 转换到+3.3V 时、运行速度达到380Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。 您似乎担心的 内容与 SN74AXC8T245-Q1 SN74AXC8T245-Q1的重复。

    如果是、您能否帮助确认是否与 Barton Tung 的团队合作、因为 我们 已经在线下进一步阐明了其他解决方案? 即、相关设备将无法支持0.9V 的125 MHz。

    但需要进一步注意的是 、数据速率取决于系统设计人员对各种参数的容差、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以最清楚地了解信号完整性。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我不是在 Barton Tung 的团队工作、我不认识他、所以他一定是在另一家公司工作、也有类似的问题。  如果电压转换在+0.9V 至+1.2V 的相反方向、125 MHz 是否受支持?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。

    是的、它可以正常工作。 但是、您必须确定系统参数的容差水平。

    例如-具有1.2V 输出时、多少 VOL 会被认为适合您的系统、即类似于他的投诉显示 VOL 为0.5V、谢谢。

    此致、

    迈克尔.