This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:适用于 I2C 的 TXB

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319987/txb0108-txb-for-i2c

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: LSF0108TXS0108E

大家好、

我们能否 为 I2C 接口使用带外部上拉电阻器的 TXB0108电平转换器。

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    否。 TXB 适用于推挽应用、不适用于 I2C 等漏极开路应用。

    谢谢、请查看下面的内容、因为我会进一步推荐具有内部上拉电阻的 TXS 系列(例如 TXS0108E)和可以使用外部上拉电阻的 LSF 系列(例如 LSF0108)。

    此致、

    迈克尔.