This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:仅一次触发的电平转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320680/txb0304-level-shifter-with-only-one-shot

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、TXU0204

大家好、

我们是否具有仅具有上一触发的电平转换器?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilson:

    遗憾的是、我们没有。 另请参见 TXU0304 / TXU0204 / TXU0104。

    对于其他建议、您也可以帮助分享有关使用案例的更多信息、从而了解为何只需要一次一次性操作、谢谢。

    此致、

    迈克尔.