This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:DCK

Guru**** 2524610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317255/sn74lvc1g07-dck

器件型号:SN74LVC1G07

SN74LVC1G07DCK 与 R & SN74LVC1G07DCK 修订版4 铅涂层。

SN74xxxR 采用 NiPdAu | SN

SN74xxxRE4仅采用 NiPdAu 封装

 

亚光锡(SN)铅涂层是否与包含水溶性助焊剂系统的 SAC 305无铅焊锡膏兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    这实际上是一个解答更多技术问题的论坛。 我不是很熟悉焊锡膏的兼容性或不兼容性、但我想任何焊锡膏都可能没问题。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人对此感到好奇

    感谢  客户支持团队的 Archie 为您  

    https://www.ti.com/lit/an/szza035a/szza035a.pdf

    TI 白皮书《镀锡组件引线的板载评估》提到、锡 涂层铅在 无铅、锡-银-铜( S n A g C u)粘贴